强弱电的安装对家用电路非常的重要,关乎整个家庭电路安全。
弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入、音响设备(输出端)等用电器均为弱电电气设备。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。
强弱电开关插座的安装时的注意事项
1、将开关或插座的外框取下来,用手捏一下,如果不会断裂说明是比较好的PC料,这样的材料绝缘性和抗老化都比较好,直观的感觉就是这样的材料以后不会发黄。
2、开关插座要固定到墙面需要用螺丝拧到其底座上,这个底座的结实度也将影响开关面板的使用,现在有的品牌是用冷扎钢板制作这个底座,这样的会更加耐用。
3、开关插座的模块质量是很关键的,可从肉眼很难辨别,其实我们可以通过一些细节来判断,首先一般越沉的质量会越好,另外开关插座后面都有固定线头的螺丝,好的应该是纯铜的,而且比较大颗的,而有的开关插座的螺丝是镀铜或者小小的,这都说明其质量不是很好。
4、插座应该购买带安全保护的,它的插孔里面有挡片,是要两个孔一起往里插才能插进去,你可以找个铁片试试,单插一个孔,应该插不进去。
强弱电开关插座的安装二、如何确定开关面板与插座的位置?
开关面板和插座的位置留得不合理,往往会給以后的生活带来很多不便,在设计中有以下经验:
1、开关面板的高度:正常情况下一般的高度都没有问题,但你要考虑的是,如果你的两手都有东西,你喜欢怎么去开灯,比如,我两手拿着东西时,我喜欢用额头去开灯,那么我设计的开关高度就要适合我用额头可以开到的位置,而有的人喜欢用胳膊肘去开灯,那么他设计的高度就应该适应胳膊肘开灯。
2、每个房间的开关,要设置在你站在门口,用手就能轻易够到地方,如果设计得太靠里了,就不得不在黑暗中前进一两步才能开开,这样很可能撞倒一些看不见的东西。
3、一般人把插座位置留得都很低,但也要考虑一些该留得高的插座,比如給电熨斗留的插座,就应该和你家的熨衣板高度差不多。
4、每个房间应该至少有一个插孔不会被任何东西挡住,这样在以后使用吸尘器之类的电器时会方便很多。
强弱电开关插座的安装三、开关插座布置的注意事项
位置:一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
1、与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
2、进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜大橱五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
3、一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,会给老人和小孩带来不便。