作为智能家居行业的专家,BTicino在意大利和全球享有盛誉,选择BTicino Axolute智能家居系统,您就会平添一个可靠的好保姆,为您解决日常生活中诸多大小事务,犹如一个贴心的保姆呵护您的家人。灵活的模块化控制系统,融合现代先进的科技,提供一套出色的家居生活解决方案,满足您的家居设计需求。集成化家居自动控制系统,设计灵巧、实用,具有多元化功能,提供智能化的舒适、安全、经济和环保的通信和管理解决方案。
舒适:简化生活模式,打造理想的家居生活环境,时时刻刻享受美好生活。
灯光控制:只需要一个按钮,就可以打开一路灯光或一组灯光或家中所有灯光;
窗帘百叶窗等自动设备控制:控制百叶窗、自动调节百叶窗帘、自动上锁以及控制其他电机设备,方便实用,省时省力;
场景模式:选择预设“场景”模式如休闲、唤醒、阅读或观看 电视等模式,调节灯光、室温和背景音乐,轻轻一按即可自动实现;
背景音乐系统:背景音乐系统可以为不同的房间设置不同的音乐背景,可以根据需要接入各种音频。
安全:无论您是否在家,都可以保护您的家宅。BTicino Axolute智能家居可以防止外来者闯入,防范室内危险和问题,如煤气泄漏,漏水,停电等,必要时采取相应的应对措施。
主要的实用性功能:
安防报警:保护每个房间和入口,如有警报,通过电话、手机、短息或邮件发出警告;
家居视频监控:您可以在家中或远程通过闭路监控系统提供的画面了解家宅情况;
技术报警:如果发生漏水、煤气泄漏或断电,报警器会及时报警,并及时采取措施确保家宅安全;
自动复位并重启系统:如果输电线因为闪电或电压过高而产生线路电压浪涌,导致跳闸,自动复位并重启系统可以自动重置、复位并启动系统。
节能:BTicino Axolute非常关注环境以及电力和能源的合理化使用。它可以随时显示和监控水、电、煤气的使用情况,有效地控制用电量,准确地管理室温调控,根据不同的管理区域内来调节室温。
主要的实用性功能:
能耗显示:系统触摸屏可以显示水、电、煤气的即时使用量和累计使用量;
电力负载的管理:电力负载管理监控主要家用电器的用电情况,避免因超负荷而引发停电所造成的不便;
温度控制:室温控制对家中不同区域的温度进行管理,根据需要创造舒适理想的室温;
空调控制:触摸屏也可以控制空调系统的运行。
多媒体应用:BTicino Axolute智能家居采用了世界先进技术,通过各种先进、直观的设备以更轻松的方式管理您的家居:如通过各种触摸屏、iPad、电视机以及电脑等。
主要的实用性功能:
通过触摸屏监控及控制:多种型号的触摸屏,从1.2英寸到10英寸不等,都可以用来显示家中状态和控制智能家居功能;
利用iPad管理:用户可以通过BTicino Axolute软件实现管理,可以在苹果在线商店购买,(用户也可下载试用版),将您的ipad可变成非常实用的便携操控设备,可以打开预设场景,管理家居自动化功能;
利用电视进行本地化管理:通过电视,用户可以使用多媒体界面管理家居自动化系统;
使用个人电脑进行本地化管理:您可以通过电脑加载家宅地图或图片,从而实现对家中的自动化设备进行管理。
远程控制:通过智能家居控制网页,使用连接到网络的iphone、智能手机或电脑,即使您不在家,也可以掌握家里情况。
主要的实用性功能:
接收报警和故障信号:您会在第一时间内获得任何问题或紧急情况的相关信息,并激活监控操作(如接收到带报警区域图片的邮件)或通过操作保证家宅安全(如发生煤气泄漏时,关闭安全电磁阀,并打开窗户保证空气流通);
发送指令、显示图片以及执行预定计划:通过远程控制方式,也可以通过短信方式,您可以向家中智能系统发送指令,打开灯光和窗帘,激活场景模式,控制室温和显示图片。您可以轻松激活定时或与事件相关的方案或程序;
远程检查水、电、煤气的用量:使用联网的iPad或智能手机,您可以远程监控水、电、煤气的用量,查看累积图或即时用量。