开关感应器主要分为人体感应开关、声光控开关、普通开关感应器、高级开关感应器、低压感应器、SCS总线感应器、KNX总线感应器。
普通开关感应器采用红外线技术
特点:
1.三种探测技术、三种安装方式,对应不同的应用场所
2.延时时间可调(10秒-10分钟)、照度可调(10-1275Lux)
3.带照度管理功能:当环境光线超过设定的照度值时关闭负载
4.三线式,1000w负载功率,可控制所有的标准照明负载
5.所有的产品都通过CE认证,性能高,品质好
高级开关感应器采用红外线技术、超声波技术、双鉴技术
特点:
1.产品丰富,适合于多种安装方式(吸顶、墙装、户外、高位)
2.功能强大:强大的照度管理功能,以及多种控制模式(存在、空闲、通道、测试)
3.负载率大,探测范围宽,且待机功耗低
4.调节、设置简单(工具调节)
5.延时时间、照度、灵敏度调节范围宽
6.048804带两路输出,辅助输出可做为干接点或接换气扇
7.048932适合于高位或低温冷藏应用场所
8.所有的产品都通过CE认证,性能高,品质好
低压感应器采用红外线技术
特点:
1.RJ45接线方式,12-27VDC供电,干接点输出:COM、NO、NC
2.设置工具配置/调节
3.延时时间、照度、灵敏度调节范围宽
4.可与HA、LM、RCU或第三方系统兼容
5.具备通道模式、测试模式以及照度管理控制功能
SCS总线感应器产品采用红外线技术、双鉴技术
特点:
1.SCS总线感应器,需与罗格朗SCS智能控制系统配合使用
2.三种探测技术、不同的安装方式,对应不同的应用场所
3.延时时间、照度、灵敏度调节范围宽
4.功能强大:强大的照度管理功能,以及多种控制模式(存在、空闲、通道、测试)
5.设置工具或软件配置/调节
6.所有的产品都通过CE认证,性能高,品质好
KNX总线感应器产品采用红外线技术、双鉴技术
特点:
1.KNX总线感应器,可与任何品牌的KNX智能控制系统配合使用
2.两种探测技术、四种不同的安装方式,对应不同的应用场所
3.延时时间、照度、灵敏度调节范围宽
4.功能强大:强大的照度管理功能、以及多种控制模式(存在、空闲、通道、测试)
5.虚拟插卡功能,可与KNX客控系统配合实现无插卡酒店客控解决方案
6.设置工具或ETS软件配置/调节
7.所有的产品都通过CE认证,性能高,品质好
配套产品
感应器设置工具(088230):
根据需要和实际应用场合调整感应器的出厂参数或功能
1.准确调节感应器参数:延时时间、灵敏度、照度、探测技术、报警
2.高级模式功能:照度校准、照度管理、负载反馈照度以及类型选择
3.下载感应器配置并保存,并可上传,适用于批量产品调试,方便快捷
4.群租、学习增加感应器控制回路(与LM房间控制器配合使用)
5.测试模式功能(项目调试时用)
6.USB充电
测量工具(IT-200):
用于准确找到感应器安装位置及计算采用感应器可以节约多少能源的通用工具,便于评估多长时间可以实现投资的回报
1.预测采用感应器后的节能潜力
2.记录房间被占用、空闲时灯光的开闭情况
3.可调节的照度探测角度
4.IT-ProSoft软件提供数据检索、存储、分析及打印功能
5.采用平均寿命10年的锂电池
6.小巧、轻量,便于使用与携带
房间控制器(SCS总线技术):
1.用于控制回路扩展,实现多回路开关、调光、场景等控制
2.产品本身就是一个电源装置,可为SCS总线感应器供电
3.产品线丰富,满足不同的负载控制需求及客户需求