罗格朗中国官方网站法律声明

若您要访问、浏览或使用罗格朗中国官方网站(以下简称“本网站”):www.legrand.com.cn中的任何内容或信息,请您阅读以下条款。请注意访问、浏览或使用本网站(如复制任何信息等),即表示您接受以下条款。如果不接受以下任何条款,请离开并停止访问、浏览或使用本网站。

一、网站使用

本网站及其所有子网站(统称“本网站”),是由罗格朗(上海)管理有限公司(以下简称“我们”)发布和维护。使用本网站即表示您同意本法律声明(“使用条款”)中所陈述的条款和条件。如果您不同意该使用条款,请不要使用本网站。

二、网站信息的发布、修改和更新

我们可以在没有任何通知或提示的情况下随时更改或修订使用条款的内容。因此您应在每次访问本网站的同时应访问并详细阅读这些使用条款网页。如果您在我们更改或修订了使用条款后继续使用本网站,即表示您同意新的使用条款。

该网站的产品图片仅供参考,产品以实物为准。如有批量采购需求可先下样,再做批量采购。

三、权利声明

本网站上的所有内容,包括全部图像、软件、文字和图形、按钮、关键词、标签以及整体外观(简称“内容”),均受中国法律及国际公约的版权保护。本网站的版权归属罗格朗(上海)管理有限公司。本网站内包括的标志、公司商标和徽章均属于罗格朗集团及其子公司(以下简称“罗格朗”)或其内容提供商合法所有或使用。在不受前述内容限制的前提下,除在此指明的情况外,您不允许使用本网站内容。违反本条款将侵犯罗格朗或其内容提供商的知识产权,我们、罗格朗或其内容提供商可能会诉诸法律来维护这些权利。

对于本网站中所含的知识产权及其他权利,您应予以尊重。如果内容未含权利声明,并不代表本网站对其不享有权利和不主张权利,您应根据法律、法规及诚信原则尊重权利人的合法权益并合法使用该内容。您不得以任何方式复制、修改、公开展示、公布、分发或上传这些材料或者以其他方式把它们用于任何不正当用途;不得以任何目的把这些材料用于其他任何网站或其他平面媒体或网络计算机环境。本网站上的内容及其汇编等均受著作权法等法律保护,任何未经授权而使用本网站材料的行为都可能构成对著作权和其他法律权利的侵犯。 本网站内容中可能含有技术性错误或排印错误,我们保留在无事先通知情况下对内容进行必要修改的权利。

我们已尽力确保本网站内容的准确性,但因市场发展和产品开发的需要,有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。

四、关于用户提交的信息

如果您以电子邮件或其它形式发送通讯或材料给本网站,除非已做注明,所有这些通讯内容将被视为非保密及非著作权性质。我们可在不经过您事先书面或口头同意以及不做任何补偿的情况下,以任何目的随意使用您发给本网站通讯中所含的任何内容、意见、专业知识或技术。然而,您同意并理解我们没有义务采用任何此类想法或材料,并且您无权强迫采用。

如果您向本网站发送任何材料或信息,表明您已同意以下条款:

  1. 该材料或信息中不包括任何非法或违反社会公共道德发布的内容;
  2. 在提交材料或信息前,您已尽合理努力审阅并删除病毒或其他具有感染或毁坏性的因素;
  3. 您拥有该材料或拥有将该材料提供给我们的没有瑕疵的权利,且我们可以免费发布该材料或将该材料或其中描述的任何观念融入我们的产品而不需要承担任何义务或责任;
  4. 您同意不会就您提交的材料或信息向我们或罗格朗提起诉讼,且您还同意如有任何第三方就您提交的材料或信息向提起诉讼,您会赔偿全部损失。
    为特定之目的,如果您以自愿填写的方式提供注册或订阅电子信息所需的姓名、性别、证件种类及证件号、出示年月日、国家、电子邮件信箱、电话、联系地址和邮政编码、所希望提供的服务或喜好信息、客户代码以及其他类似的个人信息,则表示您已经了解并接受您个人信息的用途,同意罗格朗为实现该特定目的使用您的个人信息。除此个人信息之外,其他任何您发送或邮寄给本网站的材料、信息或联系方式(以下统称信息)均将被视为非保密和非专有的。我们将对这些信息不承担任何义务。同时如果您提交时没有特别声明的,可视为同意我们可以因商业或非商业目的自有复制、透露、分发、合并和以其他方式利用这些信息和所有数据、图像、声音、文本及其他内容。

如果您在本网站发布信息或加入评论,即赋予本站对其内容进行编辑、复制、传播、建立派生作品,以及采用任何本站所选形式或媒体发表的权利。此外,如您在本网站上发表以下内容的,您须独立承担全部责任:

  1. 发表非法、淫秽或诽谤性内容。
  2. 以任何不良方式骚扰、恐吓、妨碍或干涉其他用户。
  3. 传播或帮助发布诽谤、有害、恐吓、骚扰、侮辱、种族歧视或侵犯、庸俗、色情、淫秽、诋毁或另人反感的内容。
  4. 使用庸俗或侮辱性语言。
  5. 假冒他人名义。不允许冒名顶替其他用户或其他任何人。
  6. 试图获取其他用户的密码。
  7. 发布任何广告或促销内容。
  8. 上传病毒或其它有害内容。
  9. 妨碍或企图妨碍本网站运作。

我们保留随时清除内容的权利,包括但不局限于违反这些标准的内容。对于您在使用本网站时可能遇到任何另人反感的内容,我们不承担责任。

五、第三方链接及软件下载

为方便您访问,本网站内可能包括由第三方所有、发布和维护的因特网站链接。请注意因该类链接网站不受我们控制,因此我们对该类网站的内容不承担任何责任。在未经我们允许的情况下,禁止链接到本网站。链接不会且不能在我们或罗格朗与第三方之间建立或构成法律联系。我们对于任何第三方内容、建议、表述、产品或服务,或对其产品和服务的任何承诺、保修或保证,以及产品性能或质量,不承担任何责任。我们提供这些链接仅仅在于提供方便,并不表示对这些信息的认可和推荐,也不是用于宣传或广告目的。

任何可从本网站下载的软件 (下称“软件”) 均为我们或罗格朗或其内容提供商版权所有。软件下载仅可以最终用户个人使用为目的,且软件使用应依据软件附带或包括在软件内的最终用户许可协议(即“许可协议”)。任何以违反许可协议的方式复制或再分配软件会受到法律处罚。

在不受前述内容限制的前提下,明确禁止将软件复制到任何其它服务器或位置以进一步复制或再分配的行为。若软件带有任何保修,将仅以许可协议条款为准。除许可协议中提供的保修外,我们不承认任何为适销性、特殊目的、资格或不可侵犯性而提供的保修和条件。

六、安全提示

网上传输无法具备百分之百的隐秘和安全性。您了解在本网站上发送的任何消息或信息都可能会被他人阅读或截取。此外,不要将您的密码提供给任何人。如果您与其他人共用电脑,还应在操作完毕时退出网站,然后关闭浏览器窗口。

七、责任限制

我们及罗格朗对于本网站相关的任何损害不承担责任(包括但不限于基于任何原因发生的利润的损失、数据丢失、间接损失、附带损失或业务中断而造成的损害),无论这些损害是否由于使用、或不能适用本网站的结果、与本网站链接的任何网站或者任何这类网站中包含的信息所引起,也不管它们是否有保证、合同、侵权行为或任何其他法律根据以及事前已得到这类损害可能发生的忠告。如果您由于使用本网站的信息而导致需要对设备或数据进行维护、修理或纠正,您须自行承担由此而造成的所有费用。

八、适用法律和管辖权

因本声明,以及访问、浏览或使用本网站发生的争议适用中华人民共和国法律。上述争议应当友好协商解决,解决不成的,各方一致同意在上海市有管辖权人民法院诉讼解决。